This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6972:msp430fr6972

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900372/ccs-msp430fr6972-msp430fr6972

器件型号:MSP430FR6972

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个简单的问题。

我使用的是具有 BLE5模块(UTO-NBL-52)的 MSP430微控制器。

我正在对 MSP430进行编程,

然后将值传输到 BLE5模块(UTO-NBL-52)。

BLE5具有正确的连接(Vcc、GND、TX、Rx、天线)、

 

现在、我的脑海中有一个疑问、

1)

在我传输数据后、

BLE5是否正常工作?

(我是否会通过 NRF 等应用程序在移动设备中获取数据)

 

我还必须对 BLE5模块(UT-NBL-52)进行编程,

以便该模块可以工作!

有人能告诉我吗?

此致、

Srijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srijit、

    我不熟悉 UTO-NBL-52模块、但它似乎是一个 UART 转蓝模块。 一般来说、本模块中会有一个程序。 如果一切都正常连接、您应该能够通过 MSP430 UART 发送数据并在手机上查看数据。

    此致

    约翰森