This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:是否存在自然删除 FRAM 数据的情况?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/889424/msp430fr2033-are-there-any-cases-where-fram-data-is-deleted-naturally

器件型号:MSP430FR2033

您好!

客户询问现场故障。  

产品名称:MSP430FR2033IPMR

现象:无 MCU 运行、固件下载后正常运行

1.请检查该字段中是否存在可删除固件的任何情况。  

2. 您是否经历过相同的症状?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    请确保在任何引脚上运行期间绝不会超过最大运行条件。 另请参阅数据表第5.1章中的注1