工具/软件:Code Composer Studio
这是序列、
第一个 GPIOx 输入变为高电平、然后5毫秒后、另一个 GPIOy 输出变为高电平。 我想在不使用延迟函数的情况下运行该序列。 在该5毫秒内、处理器应无延迟地继续工作(设置超时)。 我认为看门狗计时器可用于此任务、我该怎么做?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
这是序列、
第一个 GPIOx 输入变为高电平、然后5毫秒后、另一个 GPIOy 输出变为高电平。 我想在不使用延迟函数的情况下运行该序列。 在该5毫秒内、处理器应无延迟地继续工作(设置超时)。 我认为看门狗计时器可用于此任务、我该怎么做?
谢谢你。
您好、Harshana、
可以使用 TimerA0、TimerA1、TimerA2或 TimerB 来实现该函数。 看门狗通常用于看门狗功能、以避免代码挂起。 您可以参考用于 代码实现的 MSP430F5529代码示例 slac300。 在 slac300中、有许多计时器代码示例可供参考:MSP430F55xx_tax.c、 MSP430F55xx_tbxx.c
如果您只需要一个序列来切换2个 GPIO、则可以在计时器 ISR (计时器设置5ms 周期中断)中设置/复位 GPIO。 如果您需要2个 GPIO 切换的周期波形、建议在引脚 TAx.x 或 TBX.x 上输出 PWM。
谢谢、
Lixin