我们将尝试详细记录系统的确切启动行为。 该文档清楚地表明、MSP430F5359有一个小型 ROM、其中包含"引导代码"、该代码实际上在 POR/BOR (上电复位/欠压复位)时控制处理器、并且该代码执行某些非常低级的初始化活动、然后将此类操作决定为1) 1)激活或保持禁用 JTAG/SBW 接口、2)传输到 TI 的 BSL 或通过 RESET_Vector 传输到用户程序。
是否在任何地方详细记录此代码? 普通 MSP430应用程序代码是否可以访问此 ROM? BSL 代码是否可以访问它?
在一个相关的问题中、我们发现 MSP430F5359在首次退出引导代码时以大约300KHz 计时。 这是否记录在某个位置? (如果我只是在 POR/BOR 之后采用 UCS 的默认寄存器状态、这是我要计算出的吗?)
Atlant