This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:初始化调试服务器失败:无法从 XML 文件 MSP430F5529读取系统设置数据

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899936/msp430f5529-failed-to-initialize-the-debug-server-cannot-read-system-setup-data-from-xml-file-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: TIDA-03029

大家好、

我们正在尝试使用 CCS 调试 MSP430F5529的代码示例代码、但遇到以下错误-您知道这里有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacky、

    我刚才下载了该项目。  我没有遇到您的确切问题、但我在调试时遇到了一些问题。  CCS 在我首次加载项目时询问我"是否要保留项目调试设置?" 我说"是"、调试不起作用。  我进入了调试设置、认为我发现了至少可以修复它的问题。  现在、我可以调试项目。   

    我必须转到"project properties"--> Debug --> Auto Run --> Launch Options。  然后、我选中了以下框"Connect to the target on debugger starting"和"restore breakpoints"。   

    尝试一下、让我知道它是否适合您。   

    谢谢、

    JD