This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网合规性测试

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898896/msp432e401y-ethernet-compliance-testing

器件型号:MSP432E401Y

香榭丽舍  

客户需要微控制器来生成以太网合规性测试的测试模式、如以下主题所述:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/558891#pi239031350=2

这是我们拥有的、可以为客户提供的吗?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和后续问题:

    我们能否提供任何 TI SI/ PERF。 客户可在 RJ-45上使用的工具、用于验证信号质量和/或 BER @线路速率

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    遗憾的是、我找不到能够生成测试波形的示例。  我不认为存在这样的东西、尤其是因为 TM4C 不存在这种情况。

    我也找不到用于测量 BER 的 TI pref 工具。  我认为这也不是一项服务、但我将命令团队尝试并确认。   

    谢谢、

    JD

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我与 TM4C 团队简单地交谈、因为他们也支持以太网机会、但遗憾的是、他们也不知道我们需要什么。   

    谢谢、

    JD