This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB 数据线路电压导致微控制器无法启动(RESET)

Guru**** 2533760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/889194/msp430f5659-usb-data-line-voltage-causing-micro-to-not-start-reset

器件型号:MSP430F5659

您好!

我有一个上电电路、当按下瞬时电源按钮时、它会打开 P 沟道 FET 为电路板和微控制器供电、 微控制器启动后、它会打开另一个 FET 以保持电源锁存。 板上还有一个 USB 充电器 IC、用于为锂离子电池充电。 一切都很好。接受一些充电器,如 Apple 充电器,数据线为2.5V。  因此,如果充电器已插入,微控制器不会在 POR 上开始运行。  对于复位线路、我将使用.01uF 电容接地、并将47k 上拉至 Vcc、电压为3.1伏。 USB 数据线通过22欧姆电阻连接到 D+和 D-引脚、与 TI 评估板上使用的电阻相同。 我还应该提到、由于在运行期间使用了 USB 功能、进入 USB 电源的5V 电压被连接至 MSP430的 USB VBUS 输入。  

 我有什么想法、我可以做什么来解决这个问题。

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到、评估板有两个15K 电阻器将 D+和 D-线路拉至接地。 该下拉电阻允许微控制器复位。 ,我不知道为什么,但 我的问题得到了解决。!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    很高兴看到您已解决您的问题。

    如果有其他主题、请随时发布。

    非常感谢您使用 MSP430 MCU。