This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网模块快速入门指南

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896019/msp432e401y-quick-start-guide-for-the-ethernet-module

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我正在尝试使用以太网在 Raspberry Pi 和 MSP432E401Y 之间进行通信、但没有 RTOS (在项目中不存在可使用的 RTOS)

SDK 附带三个示例、但所有示例似乎都有很多进展、但并未简要介绍 SDK 的功能和工作原理。  

是否有一些资源引导用户通过套接字与服务器进行通信的简单应用程序。 我目前不需要 HTTP 级别支持。  

这样的资源可以让我清楚地了解系统的工作原理。

此致、
Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、  

    建议查看 SDK 简介的培训视频SDK Academy 的培训文档。  

    MSP432E LaunchPad 用户指南和经验外的代码也可提供大量帮助。  

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixin、您好!

    我认为我没有从这些链接中找到我想要的内容。  

    只是为了重申我所寻找的-  

    我正在寻找可帮助我开始构建简单的以太网点对点通信应用的资源。 目前、我将使用 Raspberry Pi 作为服务器、MSP432将作为具有静态 IP 地址的客户端。  

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    请查看 MSP432E4 SDK 中的 lwIP 示例: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAHyKiGer9-hMcoEDUONLg__J4.hfJy__LATEST

    这些不是 RTOS、应该为您查找的内容提供了一个起点。

    最棒的

    Kristen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristen、您好!

    我经过了它们。 我认为以太网天气是我感兴趣的示例。  

    这些示例的问题是它们具有太多与应用相关的代码。 我要寻找的是简单的 TCP 回波通信演示。 我对这个平台很陌生、如果有人能让我理解这个例子、我会很乐意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我看到您打开了一个有关您的项目的新主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/899429

    我将在此期间关闭该线程。 如果您仍有相同的问题、请在此处回复、以打开此主题帖。

    最棒的

    Kristen