This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:高电平输出电流与高电平输出电压间的关系

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894317/msp430fr6989-high-level-output-current-vs-high-level-output-voltage

器件型号:MSP430FR6989

此问题不限于与其连接的器件型号。 它适用于所有 MSP430器件。

这些器件的数据表中有一个标题为"数字 I/O "的部分、而在该部分中有描述端口引脚的最大输出电流与输出电压间关系的图形。 它们基本上显示了引脚产生的电压对应的电流量。 具体而言、这些图显示了引脚处于逻辑低电压信号和逻辑高电压信号时的曲线。 此外、数据表明确指出、逻辑低电压信号通常从 VSS 到 VSS + 0.25、 而逻辑高电压信号则从 Vcc - 0.25到 Vcc。

这些图形显示逻辑低电压状态下的电流为正、但它们显示逻辑高电压状态下的负电流。 在高电平状态下、这显然意味着电流在高电平状态期间流入端口。 这对我没有任何意义。

有人能向我解释这种矛盾吗?

这是 FR6989的这些图形的图像。 它们是直接针对数据表获取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个部件毫无意义?

    除了术语和惯例(根据我的口味)之外、第5.13.5.1.1节中的图表尝试量化以下现象:(a)如果引脚的电压电平为低电平、而"内部"(P1OUT)为高电平、 如果外部电压电平较高且内部电压电平较低、则电流从 MCU 引脚流出["拉电流"](b)。 当然、(c)如果内部/外部电平相同、(几乎)没有电流流动。

    (a)例如、如果您从 GPIO 引脚为外部传感器供电、则可能会发生这种情况。 (b)出现在低电平有效 LED 电路中。 如果是无意的、则称为"总线争用"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您的问题是否得到了充分回答、或者它们是否仍然存在? 请向我们提供状态更新。 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、让我们看看我是否理解您。

    要解释这些图、我必须查看上下文中的每个图、其中流经引脚的电流大小是引脚两端电压差的函数。 对吗?

    现在、我将尝试解释图5-9和5-11中的曲线。

    图5-9中的曲线显示了典型低电平输出电流与低电平输出电压之间的关系。 在这种情况下,引脚的数字输出设置为低电平,电源电压为2.2。 图中的水平电压标度表示引脚上可能存在的电压差。 垂直刻度表示流经引脚的电流量、该电流取决于引脚上的电压功能。 因此、在25 C 的温度下、如果引脚上的电压差为1、则流经引脚的电流大约为14mA。 由于电流为正、因此电流会向外流经引脚。 这就是曲线显示电流正值的原因。

    图5-11中的曲线显示了典型的高电平输出电流与高电平输出电压之间的关系。 在这种情况下,引脚的数字输出设置为高电平,电源电压保持为2.2。 因此、在25 C 的温度下、如果引脚上的电压差为1、则流经引脚的电流大约为-12.5mA。 由于电流为负、因此电流流入引脚。 这就是曲线显示电流负值的原因。

    Bruce、我是否正确理解了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 我的直觉告诉我、负电流意味着流入引脚、但图表/表格似乎表明这意味着流出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce:感谢您的帮助。