This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:10LSB ADC 误差

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886957/msp430f5510-10lsb-adc-error

器件型号:MSP430F5510

各位专家、您好!

我们的客户发现 MSP430F5510器件上存在10LSB ADC 错误。
他们需要确认以下内容。
1) 1) VREF+电压误差为1.99±1.5%、即使在中所述的1.13.5.1 REF 校准之后也是如此
《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》
2) 2)是否有任何方法来确认 Vref+ 2.0V 电压?
3) 3) ADC 输入引脚 ESD 实际电压值(定义为 Vcc+0.3V、但实际值是多少?)

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) VREF+电压误差为1.99±1.5%、即使在《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》中所述的1.13.5.1 REF 校准之后也是如此?

    [奕 迅]:根据我的经验、它的性能会更好一点、但校准后我们没有此规格。
    2) 2)是否有任何方法来确认 Vref+ 2.0V 电压?

    [奕 迅]:您的意思是什么? 您想自行测试 Vref+2.0V 电压吗? 无论如何、您需要一个外部精确基准。
    3) 3) ADC 输入引脚 ESD 实际电压值(定义为 Vcc+0.3V、但实际值是多少?)

    [奕 迅]:  您谈论的是"ADC 输入引脚 ESD 实际电压值"、您的意思是内部 ESD 会影响传输到 ADC 的电压吗? 我在数据表中找不到这一点。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何进展?

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好伊斯天

    1) 1)好的、我明白了。
    2) 2)是的、我们需要自行测试 Vref+2.0V 电压。
    3) 3)我们想知道 ADC 输入引脚的实际 ESD 规格。

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Fujinaka:

    ESD 二极管的影响包含在 ADC 规格中、我认为您无需考虑。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    关于1)  

    我们的客户请求提供 此 Vref 2V 的实验测量偏差结果。

    我们能否提供这种数据?

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Fujinaka:

    我们所拥有的只是数据表。 这可能会对您有所帮助。

    它无法为我们的客户测试它:

    1.本设备不在我们的站点中制造

    2.我们的测试基于数据表、我们没有定制设置。

    伊斯天