This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:接收到用于以太网的 Hwi

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888769/msp432e401y-hwi-for-ethernet-received

器件型号:MSP432E401Y

您好!

以太网模块中是否有中断会在收到新的以太网帧时通知我。到目前为止、我想我可以在以太网模块中的 Rx 管脚上的高电平边沿上使用 GPIO 中断、然后读取寄存器"以太网 MAC 接收帧计数以确保正常" 和坏帧"、因此、基本上只要有信号、它就会等待接收到的以太网数据包计数器增加。TI RTOS 中的 IAM 仍然是新的、感谢您提出任何更好的方法的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有以下以太网控制器 DMA 中断:

    • 接收中断(RI、位6):表示帧接收完成。
    • 早期接收中断(ERI、位14):表示 DMA 已经填充了数据包数据缓冲区的前半部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我读取了数据表中的所有中断、但我想不是这样、这些位能够完美地工作、谢谢