This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在 xgconf 中创建的访问变量实例

Guru**** 2558190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887590/msp432e401y-access-variable-instance-made-in-xgconf

器件型号:MSP432E401Y

您好!

IAM 尝试调用我在 xgconf 中创建的信标、但在我尝试调用代码内部的实例时出现未定义错误。IAM 只是调用我在代码内部的 xgconf 中创建的实例名称、这是正确的方法?谢谢

信号量= 0; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 RTOS?

    您能提供一些更具体的信息吗?

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。iam ti RTOS 我发现我只需要添加这个 inlcude 头文件作为任何文件中的第一个头文件、我引用了在.cfg 文件中创建的实例。

    #include 

    谢谢