This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:低真空应用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888267/msp430fr6043-low-vacuum-application

器件型号:MSP430FR6043

您好 Johann、

感谢您的快速回答。

您是否知道 在频率范围(133kHz-2MHz)内推荐的任何换能器产品?

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您的应用不 是主流应用;因此、我怀疑是否有现成的换能器可用。

    但是、可以解决压力降低(而非真空)时的气体问题。  

    如果您位于欧洲中部、我建议查看 PI 的网页 https://www.piceramic.com

    他们能够为您提供帮助。 全球还有其他制造商...

    这里的问题是陶瓷和介质(阻尼)之间的适应层。

    你需要知道…   介质(气体)的压力、分子的摩尔质量、工作温度...

    我希望它不是低真空度,因为没有什么东西能传递声音…

    祝你度过美好的一天

        Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann、

    感谢您给出的直接答案。 非常感谢您的技术帮助。

    您提出的非常实用的建议。 我将返回以匹配 应用所需的 MCU。

    我可能需要在较低频率(20Hz-133kHz)下具有更宽的范围、以检测低压下的声音衰减。

    有什么建议吗?

    B.R.

    Keith