This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-F2013:无法下载控制中心 eZ430-Chronos Windows

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898226/ez430-f2013-unable-download-control-center-ez430-chronos-windows

器件型号:eZ430-F2013
Thread 中讨论的其他器件:eZ430-Chronos

您好、先生、

我正在尝试下载用于我的手表 eZ430-Chronos 的控制中心。 但下载它的链接看起来是死的。
我正在尝试此链接:

www.ti.com/.../slac341

我可以从何处下载它?

或者、您可以修复此链接吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark0007、您好、我将检查此链接问题、并稍后回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    谢谢您、

    等待您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark0007、

    Chronos 是不再受支持的过时 EVM。 由于这些 EVM 的 S/W 连接到工具文件夹、因此我们不再拥有已停产的 EVM 的库存。 工具文件夹、因此软件不可用。