This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:使用 tps54334开关电源芯片时、现场的芯片烧写率超过30%

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899193/tps54334-using-tps54334-switching-power-supply-chip-the-chip-burn-rate-in-the-field-is-more-than-30

器件型号:TPS54334

使用 tps54334将24V 降至6V、负载电流相对较小、约为24mA。

工作四个月后、芯片烧坏、烧坏率为30%。

燃烧现象是:所有 SW 引脚对地短路、甚至某些 BOOT 引脚或 VIN 引脚对地短路、并且某些 PGOOD 引脚对地短路。

附件为原理图、PCB 图和 SW 示波器信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试中使用了多少块电路板? 故障率太高、通常我很怀疑这是与应用相关的问题。 因此、如果在长时间运行期间有加电情况、我们需要检查稳态和上电条件下的 sch、布局和电压纹波。

    至于原理图、我建议使用100nF 的电容来滤除高频噪声、由于缺少该电容、纹波看起来很明显。 对于布局、您能否单独提供顶层和爬虫程序层?