This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:晶体在评估板上工作、但不在定制板上工作

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP-TS430PEU128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887918/msp430f67791-crystal-is-working-on-evaluation-board-but-not-custom-board

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779AMSP-TS430PEU128

您好!

  我们使用 MSP430F6779A (128引脚)评估板进行开发。 我们在外部使用下面的晶体振荡器电路来生成32.76Khz 频率。 此电路在评估板上工作正常。  

  但 MSP430F67791IPZR 控制器(100引脚)不能使用下面的相同电路。 我在数据表中唯一能找到它的区别  是引脚编号(MSP430F6779A 为1和2引脚、MSP430F67791IPZR 为27和28引脚)。 您能不能告诉我固件中是否需要更改任何内容?

 

此致、

Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100引脚器件是否在定制板上? 如果是、则应遵循数据表中描述的几个准则、例如建议的电容器值、VDSYS 和 VASYS 的外部连接等 将评估板的原理图用作参考、以便与您的设计进行比较。

    我会检查定制板上的器件是否未正确加电、或者晶体是否存在问题。 由于 UCSCTL6寄存器控制 XT1上电或断电的时间、因此不必在不同的封装之间更改固件。 我怀疑您使用的是不同的晶体、负载电容不是设置振荡器故障的指定值。

    最后、我建议使用 A 版本而不是非 A 版本。

    MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

           感谢您的回复。 我正在使用适用于100引脚器件的定制板。 但是、我们可以在外部上电后使用内部振荡器对定制板进行编程。 在这种情况下、我认为所有电源轨都正常。

    我们按如下方式配置去耦电容器。 我们是否需要从外部为 VDSYS 和 VASYS 引脚供电?

    谢谢、

    Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个 VDSYS 和两个 VASYS 引脚需要在外部连接才能使器件正常运行。 数据表提到了这一点以及其他几个正确的引脚连接。 我强烈建议复制 MSP-TS430PEU128目标插座板上使用的连接和无源器件。 然后、添加您的附加特定于应用的电路。 这将是最简单、最好的方法。 如果不遵循这些指南、则电路板很可能无法正确编程或运行。

    编辑: MSP-TS430PEU128目标插座板的原理图可在 MSP430硬件工具用户指南中找到。

    此致、

    James