This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67451A:关于 ADC10和 SD24

Guru**** 2780485 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67451A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899120/msp430f67451a-about-adc10-and-sd24

器件型号:MSP430F67451A

您好、社区成员、

同时使用 MSP430F67451A 中内置的 ADC10_A 和 SD24_B 时、是否需要考虑任何因素?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    SD24用于电能测量和功率监控

    10位200ksps SAR ADC、具有6个外部通道和2个内部通道、包括电源和温度传感器测量

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李 晓东、您好!

    感谢你的答复。

    这是否意味着我可以同时使用这两者?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的。 我们可以同时使用 SD24和 ADC12。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    我明白了。
    谢谢!!

    此致、
    还不错