This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何获得超声波信号强度

Guru**** 2542530 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888632/msp430fr6047-how-to-get-ultrasonic-signal-strength

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我将在水表应用中使用 MSP430FR6047。

在服务菜单中、我想显示 UPS、DNS ToF 和信号强度。

我可以点击 UPS ToF 和 DNS ToF、但无法找到 UPS 和 DNS 信号强度。

您能不能告诉我如何在上行和下行侧获得超声波信号强度。

此致、

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suhas、

    您是否正在使用 USS 设计中心和库?

    [报价用户="Suhas Badve"]在服务菜单中,我想显示 UPS、DNS ToF 和信号强度。[/quot]

    我不理解此服务菜单。 您是指您正在开发的产品、还是指 USS 设计中心的某个窗口?

    [报价用户="Suhas Badve"]我可以点击 UPS ToF 和 DNS ToF、但无法找到 UPS 和 DNS 信号强度。

    我不知道"点击"是什么意思。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、

    要获得 UPS 和 DNS 信号强度、您需要启用编译标志"test_adc_MAX_幅度"。 您可以在 fr6047_USS_APP/testingDC/中的 testing.c 中看到相关代码

    它可以使用 HMI.c 中的 CommandHandler_transinitDebugData()输出到 GUI 调试面板

    Srinivas