This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:配置未使用的晶振引脚

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888261/msp430fr2355-configuring-unused-crystal-pins

器件型号:MSP430FR2355

大家好、

我的客户正在使用 我们的 MSP430FR2355RSM、数据表中的外部晶振= 32.768kHz。

他们问、如果它没有连接到外部晶体、它会影响 DAC 或 I2C 的频率吗? 还是会导致 MCU 不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    对于未使用的引脚、您可以参阅数据表中的第4.6节。

    此致、

    James