请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 大家好、
我的客户正在使用 我们的 MSP430FR2355RSM、数据表中的外部晶振= 32.768kHz。
他们问、如果它没有连接到外部晶体、它会影响 DAC 或 I2C 的频率吗? 还是会导致 MCU 不稳定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 我们的 MSP430FR2355RSM、数据表中的外部晶振= 32.768kHz。
他们问、如果它没有连接到外部晶体、它会影响 DAC 或 I2C 的频率吗? 还是会导致 MCU 不稳定?