This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047和其他 TI#39超声波 IC (如 TUSS4470)之间的技术比较。

Guru**** 2572395 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, PGA460, TUSS4470, TDC7200, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894470/msp430fr6047-technical-comparison-between-msp430fr6047-and-other-ti-s-ultrasonic-ics-such-as-tuss4470

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:TDC1000PGA460TUSS4470TDC7200

您好!

我非常了解 TI 的超声波传感器 IC、例如 PGA460和 TDC1000。 这些 IC 可在 MSP430或 C2000 (或任何其他 MCU)的帮助下通过 SPI 端口进行编程。 一些是直接驱动、另一些是变压器驱动类型。

最近、我熟悉了 MSP430超声波感应微控制器、这些微控制器专为特定于超声波应用的目的而设计。
我想知道:
是否与 PGA460、TDC1000和 TUSS4470等 IC 相比具有任何额外优势?
2我认为这些 MCU 没有任何输出驱动器子模块、适用于使用标准 MCU 电压电平(3V)的传感器。  我需要驱动100v 传感器、以便我想知道是否有 MSP430超声波 MCU 提供输出驱动器子模块? 如果没有、我们应该考虑使用一个独立电路来驱动100V 传感器(MOSFET 栅极驱动器+变压器)。
因此、考虑到 BOM、我认为使用 TUSS4470 +低价 MCU 对其进行编程可能更具成本效益、因为 TUSS4470具有输出驱动器子模块。
MSP430超声波 MCU 设计团队是否有其他想法?

此致、
Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    'FR6047专为流量计量而设计。 一些系统 优势是...

    -飞行时间差的分辨率(声学延迟)(以皮秒为单位)

    -能量/测量 <3nA

    - 1个传感器对的硬件支持序列发生器

    -高 RX 灵敏度,能够在没有高能超声脉冲的情况下进行测量

    -运行振荡器/PLL 时出现5ps 误差

    …μ A 其他器件无法实现这些性能值。 其他器 件适合分析超声波回波、测量更大的延迟、而不是非常微小的延迟。

    能耗是电池供电流量计量中的一个主要问题;因此、我们不会将的高能量脉冲驱动 到 传感器中、而是将干净且超对称的脉冲驱动到传感器中=> 这会比蛮力强提供更好的结果。

    目标应用是从 DN15...DN40/50开始用于燃气、水和热量的公用流量计。  我们的客户也在使用直径更大的'FR604x 器  件、此处使用外部驱动器来克服更高的通道衰减。 然后使用外部驱动器级、以尽可能减小时基失真。  

    换句话说、您列出的器件 用于 不同用途... 当然、它们可以用于其他用途。

    祝你度过美好的一天

       Johann

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    感谢你的答复。

    尽管您提到的项目是 MSP430超声波应用特定 MCU 的优点、但其中一些并不是独特的功能、 可在 TDC1000等超声波 IC 中找到、 皮秒分辨率 对于低流量测量至关重要、MSP430FR6047的这一特性可作为其两个最重要规格之一加以强调。 但是、它不是 MSP430FR6047的一项独有特性。 为了实现皮秒分辨率、 可使用 TDC7200等精密时间数字转换器来测量飞行持续时间。 因此、在我看来、这并不足以说服我从 TDC1000转向 MSP430FR6047。

    我认为 MSP430FR6047的主要优势是其完整性、这会减少 BOM。 超声波 IC 和微控制器之间应不再需要外部 ADC 和 SPI 通信。

    除此之外、"优化的超低功耗待机模式"是 MSP430FR6047的另一个重要特性(与超声波测量中使用的其他器件相比可能是独一无二的)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Johann Zipperer"]

    目标应用是从 DN15...DN40/50开始用于燃气、水和热量的公用流量计。  我们的客户也在使用直径更大的'FR604x 器  件、此处使用外部驱动器来克服更高的通道衰减。  

    [/报价]

     根据客户的技术反馈、每个人使用 MSP430FR604x 器件测量流速的最大直径是多少?

    我在 TI 的一个文档中看到 MSP430FR604x MCU 支持高达 DN1000。 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    是的,您说的是,PS 分辨率可以通过其他方式实现.... 是的,  您再次正确地告诉它是对'FR604x 器件的重要集成。。 。 有多种方法可以测量传输时间;一种是使用秒表;另一种是 关联。 秒表的问题是传感器信号的最大压摆率。 电源上的任何微小失真都会导致时间失真。 对于单独的裸片、这不是一个问题、您对 MCU 使用一个硅工艺、对传感器前端使用另一个硅工艺、但在同一裸片上使用秒表并使用微控制 器。 您需要使用允许大规模集成的流程。 这些甚至具有更平滑的压摆率... 您需要从 超声前端隐藏 CPU 和后台运行的外设任务的噪声。 这很难用秒表来做… 因为同样的芯片和距离只有1毫米!

    关联方法消除了所有这些缺点、这就是原因。 关联具有低通属性;如果您的概念布局巧妙、则可以利用一致性效果、使您自己产生的噪声不可见、等等。

    这是我们选择这种方法的一些最初想法...

    大直径很棘手...  您已经获得了通道衰减、从侧面流出的流量会改变声极杆的方向。 远光灯可能不再撞到 RX 换能器...

    例如、请参阅下面的平面仿真...

    在零流量时、我仍然正常、但一旦添加流量...

    其效果显著、俱乐部越窄(换能器盘越大且灵敏度越高)

    低于一些2D 仿真。

     祝你度过美好的一天

         Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann、

    [引用 user="Johann Zipperer">有多种方法可以测量传输时间;一种方法是使用秒表;另一种方法是关联。 秒表的问题是传感器信号的最大压摆率。 电源上的任何微小失真都会导致时间失真。 对于单独的裸片、这不是问题、您对 MCU 使用一个硅工艺、对传感器前端使用另一个硅工艺、但在同一裸片上使用秒表并使用微控制器。 您需要使用允许大规模集成的流程。 这些甚至具有更平滑的压摆率... 您需要从超声前端隐藏 CPU 和在后台运行的外设任务的噪声。 这很难用秒表来做… 因为同样的芯片和距离只有1毫米![/引述]

    因此、我们现在可以得出另一个结论:
     "FR604x" MCU 由于外设(模拟模块)和 CPU 的完整性、因此使用"相关性"方法测量 ToF (飞行时间)、从而消除"手表"方法中由电源可能失真等原因导致的时间失真可能性; 虽然 TDC1000等超声波 IC 设计用于使用"手表"方法来测量 ToF"、因为传感器信号的压摆率、时间失真和噪声等参数不存在问题; 这可以通过单独使用超声波 IC、时间数字 IC 和 MCU 来实现。(例如、TDC1000+TDC7200+A 微控制器、如 MSP430)


    感谢您的详细博文。
    2-但是,我想知道是否有任何可参考的实验事实显示,'FR604x' MCU 中的一个测量其流量的管道的最大直径是多少? 是否有任何有效数据? 下图取自 slau720b。

    讨论2D 仿真的文档是什么? 我正在寻找更多详细信息和进一步的读数。

    BR
    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein、您好!

    这里有很多免费的仿真工具、例如使用原生几何体条目的"OpenFoM"或通过"freeCAD"。

    这些还允许容积模拟...   为了解释一些简单的效果、我使用了一个旧的模拟器、而不是仅使用2D。

    我的模拟器仅提供德语版本、具有相当异国情调的几何形状描述方法。

    'FR604x 器件提供了额外的技巧;您可以将激励频率调优到最佳值、您可以通过观察励磁传感器的通道衰减、特征谐振来感应传感器的老化(这能够观察沉积物的形成)。 如果其他仪表位于声学附近、您可以收听...

    Hossein 玩得很开心

         Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    感谢你能抽出时间。

    祝你度过美好的一天!

    Hossein 先生