This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:有关最低频率的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887517/msp430fr6043-question-about-lowest-frequency

器件型号:MSP430FR6043

您好、现金、

MSP430FR6043可兼容的传感器最低频率是多少?

我使用的是低真空。

谢谢!!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    最低频率为133kHz……

    你在谈论真空;我想这是低压气体。 这将转化为更高的等效阻抗....

    更低的压力=>更少的气体分子=>更少的气体分子和膜片之间的影响=>更高的等效阻抗...

    (笑声) 此外、更高的通道损耗 (dB)

    祝你度过美好的一天

      Johann