This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:如何获得稳定的 ADC 设置? 启用 ADC 并稳定 Vref 后等待更长时间时观察到+/- 0.1V 的差异

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887811/msp430f5342-how-to-get-stable-adc-setup-observed---0-1v-difference-when-waiting-longer-after-enabling-adc-and-settling-vref

器件型号:MSP430F5342

尊敬的先生/女士:

我的客户 在为 MSP430F5342启用 ADC 和稳定 Vref 后等待更长时间时看到+/- 0.1V 的差异? 要获得稳定的 ADC 设置?

  1. 用于设置 ADC 的代码:
  2. 初始化:

       i.     //初始化内部基准电压

//如果参考生成器忙,请等待

while (REF_isRefGenBusy (__MSP430_BASEADDRESS_REF__);

//选择内部基准= 2.5V

Ref_setReferenceVoltage (_MSP430_BASEADDRESS_REF__、

REF_VREF2_5V);

//初始化 ADC12模块

ADC12_init (_MSP430_BASEADDRESS_ADC12_PLUS__、

ADC12_SAMPLEHOLDSOURCE_SC、

ADC12_CLOCKSOURCE_ADC12OSC、

ADC12_CLOCKDIVIDER_1);

ADC12_setupSamplingTimer (_MSP430_BASEADDRESS_ADC12_plus__、

       ADC12_CYCLEHOLD_64_cycles、

       ADC12_CYCLEHOLD_4_CYCLES、

       ADC12_MULTIPLESAMPLESDISABLE);

ADC12_memoryConfigure (_MSP430_BASEADDRESS_ADC12_plus__、

       ADC12_MEMORY_0、

       ADC12_INPUT_A5、RFDP 的//输入

       ADC12_VREFPS_INT、

       ADC12_VREFNEG_AVSS、

       ADC12_NOTENDO3DEXPERIENCE);

 

3.读数前:

 i.     ADC12_ENABLE (_MSP430_BASEADDRESS_ADC12_PLUS__);

//启用基准

while (REF_isRefGenBusy (__MSP430_BASEADDRESS_REF__);

Ref_enableReferenceVoltage (_MSP430_BASEADDRESS_REF__);

bBatteryIsLoaded = TX_API_loadForBattery (TRUE);//打开发射功率以模拟负载

4、延时时间(改变此值会改变结果+/- 0.1V

5.触发读数:

    i.     ADC12_startConversion (_MSP430_BASEADDRESS_ADC12_plus__、

ADC12_MEMORY_0、

ADC12_SINGLECHANNEL);

雪睡延迟(10);

电池级别= ADC12_getResults (_MSP430_BASEADDRESS_ADC12_PLUS__、

ADC12_MEMORY_0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压怎么样呢? 它是否稳定?

    您能否共享硬件设计?

    对于软件器件、请确保留出足够的采样时间。

    伊斯天