This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2955:如何在不使用 CCS 的情况下将编译的程序发送到目标?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899224/ccs-msp430g2955-how-to-send-compiled-program-to-the-target-without-use-ccs

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已按照所述使用 CCS /launchpad/targed 创建了原型(图1)。 现在、我的原型正常运行

现在、我想将编译的程序发送到目标而不使用 CCS V8、因为我必须在超过300 * MSP430G2955目标上发送程序。

您能否向我发送方式、文档或解决方案来执行此操作。  我在 论坛中找不到答案  (如图2所述)

谢谢

此致

e2e.ti.com/.../Program-target-without-CCS.pdf