This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:晶体频率低于32、768Hz

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887606/msp430g2210-lower-frequency-crystals-than-32-768hz

器件型号:MSP430G2210

你好

对于 LF 振荡器、我想使用比普通32.768Hz 晶振频率更低的晶振。

最小值为4kHz。

是否可以这样做?它对正常处理器运行有什么影响(如果有)?

处理器将与正常的内部 DCO 一起运行。

谢谢- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉-我刚刚意识到 G2210没有配置 xtal 光源、尽管他们在数据表中提到32、768Hz 晶振!

    但是、问题仍然有效-仅与配置了 LFXT1振荡器的任何 MSP430器件有关!

    很抱歉。

    谢谢- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、以 FR4133为例。 对于其他器件、请查看数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冬天的早上好

    好极了、谢谢!

    我浏览数据表的次数、我以前从未见过这样的表!

    再次感谢、问题得到解决。

    John