This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5738:连接到目标时出错:找不到器件

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887639/ccs-msp430fr5738-error-conecting-to-the-target-could-not-find-device

器件型号:MSP430FR5738

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我正在尝试使用 MSP430FR5738。 我使用 MSP430 Launchpad 开发工具并连接双线 Spy-Bi 线、如原理图所示

但是、当尝试对器件进行编程时、它会显示无法找到器件。 我做了一些错误、或者我错过了什么?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能用真实的图片来展示您的硬件设置吗?