This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 MSP430FR5969生成四相时钟

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887631/msp430fr5969-4-phase-clock-generation-with-the-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

我想使用 MSP430FR5969生成一个四相时钟、该时钟将用于为四相降压转换器计时。

每个相位的频率为455kHz。  它们是非重叠的。

MSP430FR5969上的计时器计数器是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、FR5969有一个7通道 Timer_B、一个3通道和一个2通道 Timer_A 模块。

    每个通道都可以输出 PWM 信号、其占空比和周期可调。  

    但会有一些频率误差。 因为定时器源频率不是 455kHz 的积分倍数。

    例如、对于最大16MHz 时钟、 您可以通过将周期设置为35来获得457kHz PWM 信号。