This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:MSP-FET 闪存仿真工具显示"初始化仿真器时出错:接口通信错误"

Guru**** 2386560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET, MSP430FR2522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898526/msp430fr2522-msp-fet-flash-emulation-tool-displays-error-initializing-emulator-interface-communication-error

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FETMSP-FET430UIF

我的客户在使用 MSP-FET 闪存仿真工具时遇到问题。 在进行编程时、他使用软件 UniFlash (uniflash_sl.4.2.1692.exe)。 操作系统为 Windows 10。

下面是他的工作流程、包括屏幕截图。  

1.我将 MSP-FET 与 PC、PCBA (MSP430FR2522)和 MSP-FET 相连、然后打开电源。
在程序中、可以找到 MSP-FET。
[图片1]

2.我点击"Identify"、但找不到 MSP430FR2522芯片。
[图片2]

3、我手动选择芯片、然后点击"Start"。
[图片3]

4.选择固件,然后单击“Load Image”(加载映像)。
[图片4]

5.
[图片5]

6.它显示此错误:
[图片6]

7.当我单击“重试”时,会显示此错误:
[图片7]

有趣的是、我将 MSP-FET 连接到了我的笔记本电脑、这里的一切都正常。 按下"识别"按钮后、芯片会自动找到、并且可以成功编程。
[图片10、11]

因此、我认为软件或驱动程序存在问题。  

问题出在哪里?

感谢你的帮助。

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josef、

    客户是否使用较新的 MSP-FET (较小的黑盒)或 MSP-FET430UIF (较旧的、较大的浅灰色盒)?  

    它在一台计算机上工作而不是在另一台计算机上工作这一事实似乎表明这是驱动程序问题。 请让他们单击"设置"并检查更新。  他们还可以通过单击"About (关于)"和"show components (显示组件)"来比较版本。  我认为、MSP430软件包可能是唯一值得关注的软件包。    

    还有一个基于云的 Uniflash 版本、他们也可以尝试: https://dev.ti.com/uniflash/#!/  

    谢谢、

    JD