主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 MSP-FET、 MSP-FET430UIF
我的客户在使用 MSP-FET 闪存仿真工具时遇到问题。 在进行编程时、他使用软件 UniFlash (uniflash_sl.4.2.1692.exe)。 操作系统为 Windows 10。
下面是他的工作流程、包括屏幕截图。
1.我将 MSP-FET 与 PC、PCBA (MSP430FR2522)和 MSP-FET 相连、然后打开电源。
在程序中、可以找到 MSP-FET。
[图片1]
2.我点击"Identify"、但找不到 MSP430FR2522芯片。
[图片2]
3、我手动选择芯片、然后点击"Start"。
[图片3]
4.选择固件,然后单击“Load Image”(加载映像)。
[图片4]
5.
[图片5]
6.它显示此错误:
[图片6]
7.当我单击“重试”时,会显示此错误:
[图片7]
有趣的是、我将 MSP-FET 连接到了我的笔记本电脑、这里的一切都正常。 按下"识别"按钮后、芯片会自动找到、并且可以成功编程。
[图片10、11]
因此、我认为软件或驱动程序存在问题。
问题出在哪里?
感谢你的帮助。
Josef