This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-MSP:如何在 CCS 中添加 MSP430FR2355器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898668/ccs-ccstudio-msp-how-to-add-msp430fr2355-device-in-ccs

器件型号:CCSTUDIO-MSP

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

如何在 CCS 中添加 MSP430FR2355。 我在安装 CCS 期间选择了所有 MSP、但仍无法在器件列表中找到 MSP430FR235x。  

CCS 报告错误如下:

此项目是为当前不支持的器件创建的:MSP430FR2355。
请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
2.检查是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。
3.通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。
4.如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。
构建停止..

请就此提供帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我在大约1小时前自己下载了新的 CCS。 当前版本10.0.00010工作正常、支持'FR2355。 请检查您的 CCS 版本。 一些较旧版本确实了解较新的器件。 如果您仍然遇到问题、请告诉我。

    祝你度过美好的一天

      Johann