This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:我在 Energia 中遇到 dslite 错误。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898060/msp432e401y-i-am-getting-a-dslite-error-in-energia

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:Energia

正如在指定的标题中所示、我收到此错误。

此外、我还尝试了与其他 ti 板相同的闪烁 sketch、它工作正常。

java.io.IOException:无法运行程序“{runtime.tools.dslite-7.2.0.2096.path}/DebugServer/bin/DSLite”:error=2,没有此类文件或目录
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
在 java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
在 java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
在 processing.app.averes.ProcessUtils.exec (ProcessUtils.java:11)
在 cc.Arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand (Uploader.Java:129)
cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
在 cc.Arduino.packages/uploader.SerialUploader.uploadUsingPreferences (SerialUploader.Java:197)
在 cc.Arduino.UploaderUtils.upload (UploaderUtils.java:77)
在 processing.app.SketchController.upload (SketchController.Java:732)
在 processing.app.SketchController.exportApplet (SketchController.Java:703)
位于 processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2075)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
原因:java.io.IOException:error=2,无此类文件或目录
在 java.lang.UNITXProcess.forkAndExec (本机方法)
网址为 java.lang.UNIXProcess。 (UNIXProcess.Java:247)
在 java.lang.ProcessImpl.start (ProcessImpl.java:134)
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
(笑声) 11个以上
上传草图时出错