This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:有关外部电阻器容差和校准、不同时钟频率和唯一存储器标识符的问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886448/msp430i2021-questions-about-external-resistor-tolerance-and-calibration-different-clock-frequency-and-unique-memory-identifiers

器件型号:MSP430I2021
主题中讨论的其他器件:MSP430F148

团队、

我们正在使用 I2021进行原型设计、并有一些问题、

我们将为振荡器使用外部电阻器。 数据表中建议的电阻器容差为0.1%、但实际上、我们可能会有一个值略有不同/容差更差的电阻器。 因此、我们需要校准频率并记住 CSRFCAL 寄存器值。

  1. 每个寄存器位的含义是什么? 或者、如何校准频率(在+/-几个百分点范围内)?
    1. 我们假设我们可以测量 MLCK 频率(直接测量或其细分)并通过串行接口更改 CSREFCAL 中的值。
  2. 由于不同的原因、我们更倾向于使用16MHz 而不是16、384MHz 时钟。 这将产生1MHz 的 A/D 转换器时钟、而不是建议的1.024MHz。
    1. 它是否会对转换器和整个器件的运行产生负面且明显的影响?
  3. MSP430i20xx 的主存储器中是否有任何有助于识别它们的标识符? 如果是、在哪里/如何?
    1. 例如、MSP430F148在0x0ff0地址下具有0xf149。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    [报价用户="Bart"]我们正在使用 I2021进行原型设计,并有一些问题,[/quot]

    非常感谢您的帖子。 原型设计很有趣!

    [引用 user="Bart"]

    我们将为振荡器使用外部电阻器。 数据表中建议的电阻器容差为0.1%、但实际上、我们可能会有一个值略有不同/容差更差的电阻器。 因此、我们需要校准频率并记住 CSRFCAL 寄存器值

    [/报价]

    你是对的。 kΩ 表中的表5-2建议在外部电阻模式下使用一个20k Ω、0.1%、±50ppm/°C 电阻器来实现 ROSC。

    [引用 user="Bart">每个寄存器位的含义是什么? 或者、如何校准频率(在+/-几个百分点范围内)?

    我们假设我们可以测量 MLCK 频率(直接测量或其细分)并通过串行接口更改 CSREFCAL 中的值。

    [/报价]

    在外部电阻器模式下、我将从校准的 CSRFCAL 和 CSRTCAL 寄存器值以及所需的20kΩ Ω 电阻器开始。 检查精度。 不过、在执行任何操作之前、我会备份每个器件的整个信息存储器、因为这些默认校准因数是特定于器件的、并且在调试和编程期间易于擦除。

    遗憾  的是、我不确定 CSRFCAL 和 CSRFCAL 寄存器中的每个位会影响什么。 数据表中的表6-18显示了它们分别是"时钟系统外部电阻器频率校准"和"时钟系统外部电阻器温度校准"寄存器。

    我很喜欢您在测量 MCLK 输出时备份原始值并更改它们的想法。 我将从原始值开始、逐位递增/递减。 频率应与原始值接近、因此您希望不需要对其进行太多更改。

    在进行这些更改时、我建议遵循 用户指南第4.2.4节中的应用用例。

    [引用 user="Bart">由于不同的原因,我们更喜欢使用16MHz 而不是16384MHz 时钟。 这将产生1MHz 的 A/D 转换器时钟、而不是建议的1.024MHz。

    2.转换器和整个器件的运行是否会受到负面和明显的影响?

    [/报价]

    是的、每个模块可能具有不同的最大输入时钟规格、但 CPU 肯定可以在16MHz 下运行。  请参阅本数据表中相应模块的规格。 用户指南中的第4.2.2节指出:"如果在 DCO 旁路模式下需要 SD24功能、则应在 CLKIN 引脚上提供16.384MHz 时钟。 如果在旁路模式中的外部时钟频率不是16.384MHz、SD24模块不能可靠运行。" 和数据表中表5-5下的脚注1显示" DCO 旁路模式下的外部数字时钟频率必须为16.384MHz、SD24模块才能满足指定的性能。" 因此、当内部 DCO 不以16.384MHz 运行时、也会出现同样的情况。 在我看来、SD24 ADC 性能会受到影响、但我不能说什么指标或是否所有指标都会降低。 我会说对其进行测试、看看准确度是否仍然符合您的要求。

    [引用 user="Bart"> MSP430i20xx 的主存储器中是否有有助于识别它们的标识符? 如果是、在哪里/如何?

    例如 、MSP430F148 在0x0ff0地址下具有0xf149。

    [/报价]

    这是一个有趣的问题。 我认为这一点在任何地方都没有记录。 但是、TLV 中可能有一些独特的值可用于标识此器件系列。 也许您可以在0x13DC 到0x13DD 上使用0xFE22。 我在 MSP430F148数据表中找不到要比较的 TLV 信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的反馈、谢谢。 但是,我们需要对问题1作出一些更详细的答复。 和2. -您是否能够提供可用于相应校准器件的示例代码? 根据您共享的用户指南和数据表参考、不清楚如何逐步执行校准。 示例代码和/或一些分步指南将非常有帮助。

    此外、如果 使用16MHz 时钟、我们是否知道这在器件的长期运行中是否会产生任何(有害)影响? 还是可以?

    谢谢你。

    此致、

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    遗憾的是、我无法提供有关如何执行此操作的任何其他反馈或代码示例。 MSP430i20xx 旨在以固定的 DCO 频率运行、因此没有用于描述 DCO 频率调整的资源。 您可以利用允许使用外部时钟信号的旁路功能。

    关于对 ADC 的影响、数据表的读取方式似乎表明 ADC 性能(例如精度、噪声抑制等)不会与数据表中指定的那样。 这听起来不像是对我的长期损害、但我们建议使用16.384 MHz 时钟为 ADC 提供1.024 MHz 信号。

    此致、

    James