This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG 显示错误10:CRC 访问密钥。 密钥已损坏。 程序员的访问被阻止。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886046/msp-gang-msp-gang-show-error-10-crc-access-key-key-corrupted-access-to-programmer-is-blocked

器件型号:MSP-GANG

尊敬的 TI 支持团队:

   我的客户 购买了新的 MSP-GANG,MSP-GANG LCD 显示屏始终显示“Failed! 错误10访问密钥 CRC"

   我们使用 MSP-GANG 编程器 GUI 连接到 PC TEST,GUI 显示"error 10:CRC Access key. 密钥已损坏。 程序员的访问被阻止。"

   我们已经测试了 Gang API 固件更新和自检以及按钮测试,所有测试均通过无错误测试

    但无法将任何代码编程到 MCU。 始终显示 错误10:  

    如何解决此问题?

谢谢、

Andy  

MSP-GANG LCD 显示屏始终显示"Failed! 错误10访问密钥 CRC"

 

MSP-GANG 编程器 GUI 显示"ERROR 10:CRC 访问密钥。 密钥已损坏。 程序员的访问被阻止。"

 e2e.ti.com/.../3527.MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您将哪个器件与 MSP-GANG 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

        问题 已解决,需要 运行 Elprotronic 特殊程序 以将标签密钥更新到 MSP-GANG,  该问题仅与 MSP-GANG SN:19110459有关

     

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、程序员的序列号非常接近- 1911-0463。

    如何获得此特殊计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elprotronics 发送了该软件。