This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:MCU 选择

Guru**** 2383760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897913/msp430fr2522-mcu-selection

器件型号:MSP430FR2522

大家好、

我的客户现在想选择 MSP430来检测汽车上的电容式触控按钮、这些按钮至少需要满足-40至100的工作温度、您有没有合适的建议?
 
特定应用场景是主 MCU +辅助 MCU、主 MCU 负责 CAN \ LIN 通信、辅助 MCU (MSP430)负责检测电容按钮。 如果有一个单芯片 MCU 可以更好地满足这两个功能。

请提供一些指导吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我们有一个涵盖-40至+105温度范围的器件系列。

    MSP430FR267x

    器件

    但愿这有所帮助。

    请记住、这些器件不符合汽车标准。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kostas、您好!

    客户的 ECU 是车顶阅读灯控制器。 并且只需要检测两 个触摸按钮。

    如果使用 MSP430FR267x、则该器件对于这样一个简单的应用来说太强大了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为客户的反馈、他们还考虑使用 属于 Microchip 的 MCU ATSAMC 21。

    您对替换 微芯片解决方案有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Amelie、

    在该温度范围内、这些是我们拥有的4个电容式器件。

    它实际上无法与 MC 解决方案进行比较、因为这是一个包含所有外设模块的 Cortex M0+、还包括电容式触控。

    遗憾的是、Cortex 上还没有任何电容器件。

    与我们的器件相比、我会将该器件视为此简单应用的超性能。 为什么客户需要此简单应用的所有附加功能?

    如果您可以的话,L 将直接与您联系。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!