This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可用于 Linux PC 到 MSP FRAM 主机的 BSL (引导加载程序客户端)

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887207/bsl-boot-loader-client-available-for-linux-pc-to-msp-fram-host

器件型号:MSP430FR5970

我正在为 MSP430FR5970开发引导加载程序客户端软件、以便使用串行端口(RS232连接)更新固件。

我将使用 Linux 和 gcc 编译器来实现客户端。

我找到的最佳参考是以下 BeagleBone:

http://www.ti.com/lit/an/slaa760/slaa760.pdf

我将使用 Linux Intel PC 来完成我的项目、并且需要了解以下内容:

1)是否存在比提供的引用更新的引用(带有源代码)。  以上 BeagleBone 链接的日期为2017年8月。

2) 2)对于引导加载程序客户端、在英特尔处理器上是否有适用于 Linux 的更新参考?

具体细节如下:

MSP 器件:MSP430FR5970IPMR

存储类型:FRAM

客户端硬件:英特尔 PC

通信接口:UART (RS232)

操作系统:linux/gcc 编译

谢谢、

Bob Sullivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    抱歉、我们没有任何新的示例代码。

    由于 MSP430中的 BSL 在生产中是固定的并且没有任何更新、所以没有理由更新这个文档。

    对于 FRAM 器件、BSL 协议都是相同的。 您需要做的是将代码从 BBB 移至您自己的平台。

    伊斯天