This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:易失性信函

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886710/msp430f5342-letter-of-volatility

器件型号:MSP430F5342

您是否有此系统控制器的易失性证明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下 什么是易失性书吗?

    如果您想了解质量或可靠性、可访问以下网站:  

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它主要描述了器件的所有易失性部分、它们的使用方式以及清除/清除这些项目的过程。 在系统控制器内、什么是 RAM/Flash 项目、哪些是易失性与非易失性、芯片上每个存储器的大小、每个类型的存储器用于什么/哪些存储器可以访问这些存储器以及如何清除这些元素。

    此帖子中有一个信函模板:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/812754

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的声明。

    1.对于 F5342、您可以从数据表中获取闪存和 RAM 的信息。

    2.我不知道"有什么可以访问这些存储器、以及如何清除这些元素"? 您想了解该技术还是只是一般性描述?

    3.如果您希望我们证明 是一份正式的波动信函,我需要咨询我们的其他团队成员

    伊斯天