This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:用于将 I2C 与 BSL 配合使用的 IO 配置选项

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887057/msp430fr2353-io-configuration-options-for-using-i2c-with-the-bsl

器件型号:MSP430FR2353

大家好、

BSL 指南中的表16说明了 I2C 接口引导选项的 eUSCI_B。 在 FR2353的20引脚版本上、I2C (eUSCI_B0)出现在两组 IO 上:P1.2、P1.3和 P2.4、P2.5。 这意味着 BSL 会检查两个配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表:

    您只能将 P1.2和 P1.3用于 BSL。

    伊斯天