This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747A:我可以使用 EMDC 来获得更高的输入频率和交流偏移吗?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898541/msp430f6747a-can-i-use-emdc-for-higher-input-frequencies-and-an-ac-offset

器件型号:MSP430F6747A

大家好、  

我想使用  http://www.ti.com/tool/download/MSP430-ENERGY-MEASUREMENT

现在 、如果 该工具包:

  1. 可以针对频率较高的情况执行、例如5kHz、这类似于50/60Hz?
  2. 它是否支持具有偏移的交流信号、例如在200VAC 上运行的100 ~ 300VAC 交流波(没有0点交叉)。

此致

卡洛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您在 E2E 上发布问题以及您对使用电能测量设计中心(EMDC)的兴趣。

    [引用 user="Colombo Carlo"]可以执行较高的频率,例如5kHz,这类似于50/60Hz?

    不幸的是、不 EMDC 支持40Hz 至70Hz 的输入频率。 5 kHz、您是指100次谐波(50 x 100 = 5000 Hz)吗? EMDC 目前不支持谐波测量、但我们目前正在评估该可行性。

    [引用用户="Colombo Carlo"]它是否支持具有偏移的交流信号,例如,在200VAC 上运行的100 ~ 300VAC 交流波(没有0点交叉)。[/quot]

    我不能说我听说过这种类型的偏移。 我听说过直流偏移、但没有听说过交流偏移。 EMDC 确实包括一个超时、如果没有检测到过零、则会触发计算每2Hz 发生一次。 但是、如果没有过零、频率等其他结果将无法正常工作。

    此致、

    James