This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:热量计选项

Guru**** 2766125 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, TIDM-02005, EVM430-FR6043, EVM430-FR6047, TMP117EVM, ADS1220EVM, MSP430F5529, ADS1120, LMT01, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886832/msp430fr6043-heat-meter-options

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02005EVM430-FR6043EVM430-FR6047TMP117EVMADS1220EVMMSP430F5529ADS1120LMT01TMP116

您好!  

我希望使用超声波技术设计热量计。  http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/ultrasonic-performance-sensing-mcus-overview.html 上的 MSP430超声波网站仅 提及水表和燃气表。 但是、我非常确信我可以使用 MSP430FR6043器件设计热量计。 您能否验证我将其用于热量计的想法? 如果我的想法是有效的、我需要以下内容  

评估热计量应用所需的硬件工具

2.评估热量计量应用所需的软件工具

3.是否有其他器件可用于测量温度?  

4.除 EVM430-FR6043和 TIDM-02005之外的任何其他参考设计和 EVM

谢谢你

克里帕

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在答案下方...

    一般情况:热量计基本上是一个流量计、它还测量通向热交换器的正向流动介质和远离热交换器的反向流动介质的温度。 介质通常是水,有时是盐水或乳化液。 消耗的热量是"流量[m^3]*"温差[K]"*"介质的特定热容量[mW/m^3/K]"的乘积。

    问题1. 评估热计量应用所需的硬件工具

    ON 1:要构建热量计、只需使用...

             - EVM430-FR6043或 EVM430-FR6047 (均测量流速和体积)

             -用于拾取 数字感应或模拟感应温度的电子/传感器(您选择的)

         -数字温度感应建议:2个 TMP117EVM (这是一个集成数字温度传感器+ USB 适配器)

         -模拟温度感应建议:2个 PT1000传感器、例如浸入式传感器+ ADS1220EVM (这允许从 PT1000传感器获取温度)

             -具有超声波换能器并为温度传感器/可选件准备的热量计管道(这可以很好地收集流量和温度)

                (TI 不会对您使用的是哪一种热电表;如果您在网络上搜索"热量计管道"、您会发现很多)

                    下面的图片是我的 PC 上首次弹出的=>那个适合...

     See the source image

           -用于连接建议的 EVM 的一些导线和连接器   

    给定的组件选择只是许多可能配置中的一个。 此处选择的汇编基于现有 EVM。 当然、您可以分析 EVM 的原理图和布局来组装自己的 PCB;但我仍然建议您使用 EVM 来比较测量值、以防需要调试。

    是的、'FR6043可用于测量热量。 但是、截至2020年、完整的热量计可能具有额外的功能。 这些是...

    -无线电链路(请查看 TI 的 SimpleLink 器件)

    -用于多个测量传感器点的电缆链路(请查看用于以太网的 MSP432E401或用于 USB 的 MSP430F5529)

    问题2. 评估热计量应用所需的软件工具

    2:您可以使用任何您喜欢的 IDE;Web 上的示例针对"CCS"和"IAR"进行了准备、我强烈推荐这些示例。

    问题3. 是否有其他器件可用于测量温度?

    关于3:以上"答案1"中的选择只是一个选择;还有 ADS1120可用于模拟测量(分辨率更低、但价格更低)。 用于数字温度测量的 TMP116也会如此。 或者、您也可以使用 LMT01。

    问题4. 除 EVM430-FR6043 TIDM-02005之外的任何其他参考设计和 EVM

    关于4:这也在"答案1"中加以说明。

    祝你度过美好的一天

       Johann