This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:用于切换输出选项的 CapSense IC 毛发水 prrof

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897926/msp430fr2512-reqired-waterprrof-capsense-ic-for-toggle-output-option

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2522

大家好、团队、

我叫 Rajesh Thesiya、是 VVDN 技术的高级硬件设计公司。

我对防水应用有电容式感应 IC 的要求。

我们计划将 MSP430FR2512 IC 用于我们的应用、但我们需要查询以下内容

1) 1)该 IC 输出是否具有切换功能? 我们必须需要切换功能

2) 2)此 IC 是否防水意味着在用水时不会检测到虚假触摸?

请尽快分享您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    感谢您询问信息、很乐意为您提供帮助。

    正如您在数据表中看到的、大多数器件引脚针对不同的功能进行多路复用。 。

    关于防水解决方案、请查看以下链接、其中介绍了基于参考设计的实施方案。

    链接

    视频

    请 记住、防水解决方案在很大程度上取决于不同的参数、如布局、尺寸、覆层等

    我还建议查看提供8倍电容式触控 IO 的 MSP430FR2522器件。

    您能详细介绍一下该应用吗? 您需要多少个电极、尺寸是多少?

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好、

    感谢您的快速响应。

    以下是我的回复  

    请记住、防水解决方案在很大程度上取决于不同的参数、如布局、尺寸、覆层等

    Rajesh -->我完全同意您的观点  

    我还建议查看提供8倍电容式触控 IO 的 MSP430FR2522器件。

    Rajesh-->我们只需要一个 IO 即可打开/关闭设备  

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗?

    Rajesh--->  我们正在设计用于跟踪的物联网网关,它用于卡车顶部、汽车等户外环境

               我们将使用电容式感应按钮连接到器件的开/关开关。 因此、我们需要输出切换功能、这意味着器件已打开、任何人按下开关一次、然后器件关闭并保持此状态、直到第二次按下此按钮。  

      

     您需要多少个电极、尺寸是多少?

    Rajesh--> 我们只需要一个电极即可打开/关闭我们的网关设备。

    请分享此 IC 是否适用于我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    感谢您的响应和其他信息。

    是的、如果我正确理解要求、我认为这是正确的器件。

    是由线路还是电池供电?

    我们有一个技术指南、其中包含所有在线信息。 以了解湿度

    还有一些培训视频

    www.youtube.com/watch

    另请查找 TI 参考设计页面中列出的一些完整示例项目

    我希望这不是太多信息。

    如有任何疑问、请随时联系论坛

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好、

    感谢您的快速回复

    是由线路供电还是电池供电?

    Rajesh--->我们的器件是电池电源。

    此 IC 是切换输出功能吗?

    请尽快分享您对上述问题的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Rajesh、

    感谢您的回答。

    Rajesh-->此 IC 是切换输出功能吗?

    如果您是指"切换"、则每次按下按钮时、它都应更改状态(从"开"更改为"关")并保持该状态、直到下一次触摸时为止、

    是的、这很有可能。

    可以在应用软件中对该器件进行编程、一旦 CapTIvate 检测到触控、应用就会定义如何处理该问题。

    为此、您需要在软件中使用几行代码。

    希望这会有所帮助

    此致

    Kostas