This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:可支持多少个传感器

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886834/msp430fr6047-how-many-transducers-can-be-supported

器件型号:MSP430FR6047

您好!  

我已经研究了用于住宅水计量的 MSP430FR6047、它非常适合该应用。 但是、对于住宅水计量、我只需要支持一对超声波传感器。 现在、我想了解一下、对于管道尺寸更大且需要更多换能器的工业流量型应用、是否可以将同一个平台用于多对换能器。 您能为以下方面提供帮助  

MSP430FR6047能否支持一对以上的传感器?  

2.如果是、它可以支持的传感器最大数量是多少。 我想使用4对或5对(最多10个换能器)

3.我还需要哪些其他硬件和软件? 我在 TI 网站上看不到任何提及

4.我能否立即开始评估?当我扩展到一对以上的换能器时、我能期待什么类型的精度

5.随着换能器对数的增加,电流消耗将如何增加?

谢谢

克里帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kripa、

    要支持一对以上的传感器、您需要一些模拟多路复用器。

    请参阅 TI 设计 TIDA-01486