This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:器件选择

Guru**** 2914530 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR60471, MSP430FR6043, MSP430FR60431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886830/msp430fr6047-device-selection

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR6043MSP430FR60431

尊敬的 TI:

是否有快速的方法可以找到这些器件之间的差异?  

MSP430FR6047

MSP430FR60471

MSP430FR6043

和  

MSP430FR60431

是否有具体的理由选择一个而不是另一个? 谢谢你

克里帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FRxxxx 和 FRxxxx1之间的区别是 BSL、一个使用 UART、另一个使用 I2C。

    MSP430FR6043具有适用于 USS 的更敏感 AFE、这意味着它可用于气流和水流计量应用。

    但是 、对于 MSP430FR6047、它只能满足水流量计量应用的要求。

    伊斯天