主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我正在尝试再次开始使用我的旧 MSP430G2 launchpad (自上次使用以来已有多年)、但这次使用 Linux、我的当前设置是:
发行版:Linux Mint 19.1 Tessa 64位
内核:Linux 4.15.0-96-generic x86_64
编译器:MSP430-elf-gcc (Mitto Systems Limited - MSP430-gcc 8.3.1.25) 8.3.1
我的笔记本电脑只有 USB 3.0端口、但我使用的是 USB 2.0电缆、我不知道这是否会强制端口使用此类协议。
如果我运行 lsusb 命令、我将获得下一个输出:
正如您看到的、我的系统看到的是板。
现在、当我尝试运行经典的闪烁示例以开始时、我会在使用 MSP430-gcc 目录中提供的 makefile 的调试选项时看到下一个错误
您还可以看到、我使用 sudo 来运行它、以便为其提供 root 特权。
在这里有一个快速问题、我是否必须在一个终端中运行上述命令、在另一个终端中运行"make debug"?
我尝试在论坛中查找类似错误、但我无法找到特定问题的答案。
是否有人知道我在这里可能遗漏的内容、问题或任何想法、或者我可以在哪里寻找答案?
非常感谢您的参与。
此致、Enrique