This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:好的

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886479/msp430afe253-ok

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我使用的是 uniflash 5.2.0。 但我无法上传 hex 文件。 因为复位引脚无法自行关闭。 复位时、我的测量值为13-14mV、而不是3.3V。 如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 RSET 引脚硬件似乎存在一些问题。 它不应为13-14mV。