This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5507:闪存编程和链接器文件

Guru**** 2811485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885755/msp430f5507-flash-programming-and-linker-file

器件型号:MSP430F5507

您好!

我想问一下链接器文件、我使用主闪存存储器来存储一些数据(3k 字节)。
我正在使用中断矢量段正下方的段。

链接器文件中的闪存区域位于我正在使用的段内,我应该从链接器文件中排除我正在使用的段,还是应该将此区域声明为另一个闪存?
如何确保链接器不使用该区域?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dina:

    在大多数应用中、不需要对链接器文件进行自定义修改、我们建议使用从我们提供的代码示例导入的默认链接器文件。

    对于在闪存中存储数据的基本应用任务、只要您要将数据存储在主闪存存储器(0x8000 - 0xFF7F)中、超出实际应用代码的范围、那么就不必担心链接器会干扰您的数据存储。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。