This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:同时使用 I2C 和 SAC-L1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885846/msp430fr2311-using-i2c-and-sac-l1-simultaneously

器件型号:MSP430FR2311

大家好、

我想将 I2C 和 SAC-L1 功能用作带通+放大器。 我还想使用 i2c。 我看到 P1.2在 SDA 和 OA1/Veref-之间共享。 是否有任何方法来实现此目的并同时使用 I2C、或者它是否是非启动器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这完全取决于您使用的是哪种封装。 如果您使用的是20引脚封装、您将看到 SDA 线多路复用为 P1.2和 P2.4、因此在这种情况下、您可以同时使用放大器和 I2C 模块。

    如果您使用的是16引脚封装中的任何一种、则 SDA 线仅输出到 P1.2、因此在这种情况下、您必须在放大器功能或 I2C 功能之间进行选择。 如果客户采用16引脚封装、但除了 I2C 通信外还需要进行信号放大、则可以选择使用任何其他 GPIO 实现基于软件的 I2C。 这将占用 CPU 带宽、但会完成工作。

    此致、

    Matt