This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:自电容寄生与互解决方案的优势

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885652/msp430fr2676-benefit-of-self-capacitance-parasitic-against-mutual-solution

器件型号:MSP430FR2676

大家好、

我们的客户有一个有关 CapTIvate 的一般问题。

您能否共享自电容寄生于互电容的优势?

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于支持较高灵敏度的自模式,互 模式可以支持更多的触摸点,如8*8=64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    另请检查:

     第5页

    和 CapTIvate 技术指南

    此致

    Kostas