This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:launchpad 的替代产品。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885743/msp432p401r-replacement-for-the-launchpad

器件型号:MSP432P401R

我尝试更换 MSP432P401R 的 Launchpad、因此我在 Mouser 订购了一些。 遗憾的是、我获得的 LaunchPad 与我最初使用机器人 TI-RSLK-MAX 获得的初始 Launchpad MSP432P401R 不100%兼容(J5和 JTAG 部分的另一个组未组装、因此无法与机器人机箱连接)。 机器人正常、它只是似乎已进入自闭症状态的 launchpad、所以它只是需要更换的 launchpad。

我应该使用其他器件 ID 来获取与机器人附带的 Launchpad 相同的 LaunchPad? (而不是... 标准? (笑声) 一个)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    TI-RSLK MAX 套件附带"修改的 MSP432P401R LaunchPad"、更改记录在 ti.com/rslk 上提供的用户指南中。

    如果您购买 MSP432P401R Launchpad 作为独立器件、则需要修改此电路板、其中涉及焊接接头。

    请查看 ri.com/rslk 上提供的名为"建筑指南视频系列"的视频。 该视频系列包含有关如何准备 Launchpad 以与 RSLK 配合使用的视频。 Max 机器人套件。 该视频在该系列中称为" LaunchPad 准备"。 此外、请确保您查看跳线配置以确保机器人正常运行。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、Ayesha