This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59471:低温下的 UART 故障

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897853/msp430fr59471-uart-fault-at-low-temperature

器件型号:MSP430FR59471

大家好、我们只想确认在-35摄氏度下是否可能出现 UART 故障。客户正在较高温度下测试 UART 故障、但未遇到故障。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    器件勘误表(https://www.ti.com/lit/pdf/slaz602) 在-35C 温度下未显示任何问题。 这取决于 UART 在-35C 下遇到的特定故障以及 UART 在应用中的使用方式。 在该文档中有一些与 UART (PMM*和 USCI*)相关的勘误表,它们可以查看并查看它是否适用于它们的使用方式。

    Srinivas