This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:MSP430AFE253

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885582/msp430afe253-msp430afe253

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件: Energia

您好!

我在 MSP430微控制器系列和 Energia IDE 中更加新鲜、我还有一个 msp430g2开发板。 当尝试将示例 代码刷写到 msp430afe253控制器时、它会显示一些错误  

MSP430_OpenDevice
utilb:MSP430_OpenDevice:找不到器件(或者器件不受支持)(错误= 4)
utilb:设备初始化失败
选定的串行端口 utilb:设备初始化失败
不存在或您的电路板未连接

有人可以告诉我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为对 Eneria 缺乏支持。 建议您使用易于使用且功能强大的 CCS。